结果:找到"无线通信模块 通讯模块 LTE 低功耗模块",相关内容1000条
- 适合监控摄像头4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
- 大家好,没错我是zdl00000,今天给大家分享一款低功耗LTE无线通信模块的资料G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 无线模块 通讯模块 LTE 低功耗模块 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-29 10:18:00
- 4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
- G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口,SPI接口,I2C接口,UART接口,USB接口等,非常适合开发智能车载电系统、...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 无线通信模块 通讯模块 LTE 低功耗模块 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-28 13:51:00
- 4G低功耗无线通信模块---G8100应用指南和手册
- G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口,SPI接口,I2C接口,UART接口,USB接口等,非常适合开发智能车载电系统、...
- 所属专栏: 方案教程 标签: 无线通信模块 通讯模块 低功耗 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-22 14:08:00
- 2018年光通信行业光模块出口态势之谜
- 2018年的8月汇率是否在一直波动着你的心弦?出口的低价产品终于松了一口气,还好没有亏掉短裤啦!一路飘红的汇率无疑不成为沙漠里的一片绿洲,让奋战在外贸行业的千军万马,燃起了又一轮焰火!不过国际市场的中美贸易战不断升级,特朗普的出尔反尔的把戏,不得不让人唏嘘不已!商战中不一定有胜负,但是一定会有两败俱伤,国与国之间的贸易摩擦,让处于水深火热之间的光通信制造商情何以堪?何去何从让我们一起回首2018上半年的发展态势,下面我们将会以图文并茂的方式给大家展现出来!2018上半年光模块出口金额(美元)对于通信行业的标准化产品,必定会在圣诞和新年假期家族相聚,朋友欢哥的时刻遭遇滑铁卢,没有不尽人意的数值...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 通信行业 光通信 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-17 11:30:00
- 关于40GSR4光模块,你需要了解这些
- 随着云计算、大数据时代的到来,迫使网络向高速率、高密度发展,同时虚拟化服务器的利用率增加。为了提供足够的I/O(输入/输出)的带宽,许多新的接入交换机已经发展到可以连接核心交换机的2或4端口40G以太网。互连数据传输的快速发展,离不开40GQSFP+光模块,因为它可以提供足够的带宽,以确保数据转换无阻碍,从而满足数据中心、企业园区对网络的需求。而本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍40GQSFP+光模块和40GQSFP+SR4光模块。40GQSFP+光模块概况40GQSFP+光模块是一种紧凑型热插拔光模块,它有四个传输通道,每个通道的数据速率是10Gbps,并且这种光模块符合SCSI、40G以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 SR4光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-05-15 15:18:00
- 25GSFP281310nm-10km光模块怎么样?好不好?-易飞扬Gigalight
- 数据中心的发展,光通信市场也出现了大量不同封装、不同速率的光模块,而用户在部署光纤网络时,节能和成本是首要因素,加上40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以,25GSFP28光模块就在这样的情况之下应运而生。在之前的文章中,易飞扬通信也给大家详细介绍过了25GSFP28G光模块系列,在本文中,将给大家介绍25GSFP281310nm-10km光模块。什么是25GSFP28光模块?25GSFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-05-03 15:44:00
- 什么是无源WDMPON模块?介绍WDMPON模块网络原理和分类
- WDMPON,无源光网络(PON)是解决接入网“最后一公里”、实现FTTX的最具吸引力的技术。“无源”是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成。因此,其管理维护的成本较低,这是PON在接入网发展中最具优势的一面。WDM-PON的基本原理和特点WDMPON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目大于3个以上,利用波分复用技术实行上行接入,能够以较低的成本提供较大的工作宽带,是光纤接入未来重要的发展方向。波分复用型无源光网络(WDMPON)分类PON按信号分配方式可以分为功率分割型无源光网络(PSPO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM PON模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-28 14:19:00
- QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型
- 人们对于网络、数据传输的需求持续增大,推动者整个光通信行业的快速发展。传输速率从低速提升至现在的100G、200G甚至400G,100G可以说是这些年受到市场追捧的宠物,但是,不只是100G受到市场的追捧,QSFP28光模块的封装也是市场的一大组成。那么,QSFP8光模块封装有哪些基础知识是需要我们认识的呢?易飞扬通信将在本文给大家做详细的介绍。第一代100G光模块是CFP光模块,体积非常大,随后出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装大小比CFP4光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP28光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-15 14:26:00
- 单模光模块和多模光模块的区别是什么?
- 随着光通讯、数据中心的发展,光模块的应用越来越广泛。而光模块类型、传输数据也是越来越多样化。40G光模块、100G光模块;单模光模块、多模光模块等等。今天,易飞扬通信给大家介绍的是单模光模块和多模光模块,这两者之前的区别是什么。首先,我们来了解一下:什么是光模块?光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。什么是单模光模块?单模以SM表示,适用于长距离传输;什么是多模光模块?多模则以MM表示,适用于短距离传输。两者的区别是什么?(1)波长不同多模光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单模光模块 多模光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-13 15:18:00
- 低功耗高灵敏度无线接收芯片
- 芯片型号是CMT2210LB,封装SOP-8。连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188632.html主要特点及注意事项:1.433.92MHz的频点用的晶振是27.1383M。2.芯片用法和常规芯片一样,一个DOUT直接进单片机就行。3.管脚图里的三个SPI脚,这些是eeprom编程用的,产品上可以不接。4.芯片出厂是默认编程的。规格书:CMT2210LB_2217LB_2217B_EN_V0.8.pdf原理图:CMT221xLB-EM.pdf
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 无线 模块 发帖人:撕碎的火车票 发帖时间:2018-01-29 15:17:00
返回